This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175 USB PD电源砖符合性测试的参考设计?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5175-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601395/lm5175-reference-desing-for-usb-pd-power-brick-compliance-test

主题中讨论的其它部件:LM5175LM5175-Q1

大家好,

我的客户对我们的C型解决方案感兴趣,然后他们想了解LM5175的USB PD电源砖是否有USB PD兼容参考设计。

您可以支持吗?

此致,

Kotaro Yamashita  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kotaro-san,

    LM5175和LM5175-Q1产品文件夹上有许多USB PD参考设计。 请查看这些内容,看看它们是否符合您的需求。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见以下展示PD控制器+ dc-dc的EVM。