This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:均衡增益设置电阻器(R1)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604843/tusb211-eq-gain-setting-resistor-r1

部件号:TUSB211

大家好,

D/S图1。显示下面的EQ增益设置与R1值表。

级别0100

11800级

级别23900

39100级

客户想知道他们是否设置了其他值(例如 1Kohm,5Kohm),对于R1,选择哪种均衡器增益?

此致,

Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yamashita-san

       TUSB211只有4个EQ级别,每个级别的选择由内部比较器决定,因此选定的EQ级别将是最接近电阻值的级别。最佳选项是使用任何推荐值。

    此致,

    迭戈。