This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:在IEEE断电时DP8.3822万 MII回送功能

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604437/dp83822i-dp83822-mii-loopback-functionnal-while-in-ieee-power-down

部件号:DP8.3822万I

您好,

我想知道当DP8.3822万处于IEEE断电状态时(通过BCMR寄存器或PWDN_N引脚),MII回送功能是否正常。

作为补充说明,在设备处于断电模式时,有关活动和非活动的信息很少。 是否有提供此类详细信息的附带文档? 我从未见过任何内容,甚至搜索DP8.3848万。

谢谢

帕斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pascal:

    在IEEE断电中,设备已断电。 无功能可操作。

    此致,
    罗斯