This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万J:测试步骤和验证

Guru**** 2929120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604413/dp83848j-test-step-and-verification

部件号:DP8.3848万J

您好,

      客户请求如何验证我们的DP83.8348万J? 示例:验证步骤,验证  项目,测试工具和环境。 我们是否有如何向客户验证DP8.3848万J的指南或文档? 谢谢你。

巴西

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:

    我建议您遵循以下应用说明:
    www.ti.com/.../snla266.pdf
    它将适用于DP8.3848万J。 建议使用的测试套件以及如何配置PHY进行此类测试的指导。
    应用说明适用于DP8.3822万,但也可用于848。

    此致,
    罗斯