This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR286A:关于DS90CR286A的旁路电容器

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR286A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604561/ds90cr286a-about-bypass-capacitor-of-ds90cr286a

部件号:DS90CR286A

你好

请教我一个questoin。

◆问题

 数据表"ds90cr286a.pdf" P23.
 图26. 推荐的旁路电容器去耦配置。

 请告诉我这三个电容器。

0.1μF和,0.01μF和,0.001μF。


所需的有效电容值是多少?

每个电容器的上限是多少?

此致,

小泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,小泽,

    根据数据表,首选电容器尺寸为0402。

    +/- 10 % 容差 良好
     

    此致,
    Dennis