This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离IGBT栅极驱动器的请求

Guru**** 2930950 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S, ISO5851, ISO5452, ISO5451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604491/request-of-isolated-igbt-gate-driver

主题中讨论的其他部件:ISO5852SISO5851ISO5452ISO5451

大家好,

TI是否具有具有带Miller钳位功能的隔离IGBT栅极驱动器?

此致,
Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita,您好!

    在TI中,我们有不同类型的带Miller锁模功能的隔离栅极驱动器。  

    - ISO5852S

    - ISO5851

    - ISO5452

    - ISO5451

    有关详细信息,请查看数据表,如有任何问题,请告知我们。  

    谨致问候,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,熊山,

    感谢您的支持。
    我将通过您放置的设备向我的客户提出建议。

    此致,
    Yaita