This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:PCA9306TDCURQ1 Vref2电阻值

Guru**** 2769835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600635/pca9306-q1-pca9306tdcurq1-vref2-resistor-value

部件号:PCA9306-Q1

您好,

(PCA9306TDCURQ1)

我想知道 ,设计参数表2中给出的参考晶体管电流(Iref = 5uA)是多少?

我们想知道 ,EN引脚输入 泄漏电流要求是什么? 因为我们考虑200K 仅用于限制 Vref2 和VreF1之间的漏电流。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sundarao,

    这是通过200k电阻器的电流。  下面的一篇文章说明了如何为通道FET生成参考电压。  该电阻器设置偏置电流,并限制在启动和关闭阶段通过参考FET的电流。

    https://e2e.ti.com/support/interface/i2c/f/390/t/58.9374万?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=pca9306</s>9306

    如果您在阅读帖子后仍有疑问,请告诉我。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Francis提供的信息。

    现在,我更清楚地了解了共享链接中的正常设置电路的操作,而不是数据表。

    我还有两个问题,请回答,

    1. EN用于许多FET的切换用途,在最坏情况下,EN引脚消耗的总电流是多少?

    2.假设我们使用158K代替200K,我们将面临什么后果?

    Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sundar:
    EN引脚不会消耗太多电流,大多数电流是从Ref2到Ref1。 电流基本上为:(Vdpu - Vref2)/(R=200k),Vref2大约为VreF1 + Vth。 通过R的电流始终存在,因此更改值会直接更改它。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis Houde,

    感谢您提供信息,

    考虑到数据表 参考晶体管电流(参考= 5uA典型值) ,我们已将TRW  ADAS系统示意图中的200K替换为158K。

    那么,您能否确认是否可以使用158K?

    此致,

    Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sundar:
    是的,这是可以的。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Francis,

    关于此主题的最后一个问题,因为关于BOM问题,我们希望将158K更改为一些标准电阻值。
    请您建议此上拉电阻的范围。 我的意思是,电阻器的最小值和最大值是多少?


    此致,
    Sundar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sundar,

    此电阻值的良好准则是将其保持在50千欧和300千欧之间。 值越低,静态ICC电流就越高(根据Francis提供的公式)。 低于此范围的值将给出不必要的高电流值,高于此范围的电流将过低,使设备无法可靠地工作。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Max提供的信息。

    此致,

    Sundar