This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:周期性奇怪的I2C命令输出?

Guru**** 2457950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604495/ds90ub928q-q1-periodic-strange-i2c-command-output

部件号:DS90UB928Q-Q1

您好,

当DS90UB928独立运行,内部模式发生器在内部振荡器上激活时,客户看到总线上出现一系列奇怪的I2C命令。 未连接串行器。

命令是0x32h,以nack结尾,以随机计时显示。

即使没有连接串行器,DS90UB928也能自动输出I2C命令吗? 但似乎不太可能。

谢谢你。

此致,

Oguri (TIJ汽车FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这不是预期的操作,如果串行器没有传输,则只能看到对本地I2C事务的响应。
    此致,
    Liam