This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:通电要求

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB927Q-Q1, DS90UB928Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600983/ds90ub927q-q1-power-up-requirement

部件号:DS90UB927Q-Q1
主题中讨论的其他部件: DS90UB928Q-Q1DS90UB927QDS90UB928Q

大家好,

我认为DS90UB927Q-Q1的通电要求与DS90UB928Q-Q1相同。
我的理解是否正确?

(DS90UB928Q-Q1数据表:第58页“10.1 通电要求和PDB引脚”)
http://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/ds90ub928q-q1.pdf

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,只要告诉您我们已收到您的查询,我们将进行审核并回复给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,DS90UB927Q与DS90UB928Q类似。 请确保在耗材稳定后PDB会变高。