This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LCD段驱动器

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601615/lcd-segment-driver

您好,

是否有LCD段驱动程序的任何行?
竞争对手的例子是 BU9.1796万MUF。
在交叉引用结果中,我跳转界面页面。 因此,我将这个问题张贴在这个论坛上。

规格如下

1/4负荷,60段,汽车合格, 输入电压:2.7~5.5V

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,柳枝,

    已指派合适的工程师来帮助您。 将很快回复。

    此致,
    肯尼斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kenneth San:

    是否有任何更新?

    此致,
    柳枝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,柳枝,

    抱歉,我们没有此类LCD段驱动程序。

    谢谢。

    此致,
    肯尼斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kenneth San:

    谢谢你。 我明白了。