This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:需要STP文件

Guru**** 2608105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604388/tcan1042-q1-need-stp-file

部件号:TCAN1042-Q1

您好,

我的一位客户请求TCAN1042DRQ1的*.stp文件。

制作PCB库时 ,他们希望检查 3D数据的干涉。

我无法从TI网页找到STP文件,因此请共享该文件。

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,您好!

    不幸的是,我认为我们没有这样的档案。 是否可以使用数据表末尾的设备机械图纸中的高度信息进行分析?

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Max,您好!

    感谢您的快速回答。

    对于阅读此主题的人,我发现产品文件夹的质量和包装选项卡上的CAD文件包含3D模型。
    您可能需要安装Ultra Librarian软件才能访问它,质量和包装选项卡上也提供了有关的说明。

    谢谢!
    TS