This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:是否可以禁用过电流检测?

Guru**** 2394175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604494/tusb7340-can-overcurrent-detection-be-disabled

部件号:TUSB7340

您好,

是否可以禁用过电流检测? 是否可以通过软件完成,或者必须使销保持浮动状态?

谢谢。

-YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    无法禁用。
    如果您不想进行过流检测,您只需拔出过流#引脚,而不将其连接到任何其他设备。
    USB认证需要过电流检测,如果USB端口是外部端口,则嵌入式实施不需要。
    此致