This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7.5176万B:SN7.5176万BDR热指标查询

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600956/sn75176b-sn75176bdr-thermal-metrics-inquiry

部件号:SN7.5176万B

您好,

我只能在数据表中找到Ta,Tj和RJA。

您能不能建议 Ɵjc,功率错位和表面温度?

非常感谢!

 TI部件号

温度环境温度(℃)

T形接头(℃)

R JA (℃/W)

R JC (℃/W)

功率(W)

Tcase

      SN7.5176万BDR

0-70岁

150绝对值

97

 

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tiger,

    我现在让热建模团队生成数字,我将在获得结果后与您跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,Michael。
    热建模结果的目标时间表是什么时候?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tiger,

    很抱歉耽误了我的时间。 以下是所有软件包的数据:

    e2e.ti.com/.../7384.SN75176B-Thermal-Metrics.xlsx</s>7.5176万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tiger,

    我不知道旧资料的来源,所以我不能评论如何取得这些资料。 新数据是使用最新的JEDEC标准和建模方法获得的,并与使用这些软件包的其他器件相关联。