This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SATA第3代信号完整性

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604207/sata-generation-3-signal-integrity

主题中讨论的其他部件:DS64BR111

尊敬的团队:

 

我想提高SATA端口的信号完整性。 我需要一个额外的再定时器或再驱动器,用于CPU板和SATA SSD驱动器之间的一个SATA TX+对和一个RX+对,因为我在PCB上有长电缆和长电线的损耗。 您能否建议我使用一个或多个部件来重新驱动或重新设置具有6 GB 带宽的3.GEN SATA端口的时间?

 

提前感谢

Raimund

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raimund,

    有多种设备可与SATA3配合使用。

    SN65LVCP601专为SATA3设计。  它的均衡性能可通过控制销分几步调整。

    DS64BR111也是为SATA3设计的。  它对均衡具有更精细的控制。  此器件的性能可通过针脚,SMBus或EEPROM负载进行调整。

    此致,