This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410:关于EQ增益和IBIS模型的问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100BR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604552/ds100br410-question-about-eq-gain-and-ibis-model

部件号:DS100BR410

请告诉我以下有关DS100BR410的两点。

①I如果是低频条件,直流~小于1MHz,EQ增益为0dB,是否正确?

是否存在EQ 0dB的频率边界?  

②Is DS100BR410的IBIS-AMI模型有什么路线图?

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi:

    在小于200 MHz时,增益为~ 0 dB。  频率超过500 MHz时,增益将开始增加。

    我们目前没有BR410 AMI模型的路线图。

    此致,