This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86:通过DSI接口读取芯片ID?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604306/sn65dsi86-sn65dsi86-chip-id-read-via-dsi-interface

部件号:SN65DSI86

大家好,

我想通过Qualcomm msm8996上的DSI接口从SN65DSI86读取芯片ID,您能建议我需要使用什么DSI commad吗?

谢谢

罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robin:

    数据表说明了此设备支持的DSI数据类型。 其中包括用于读取和写入DSI86 CFR空间的HS和LP传输。

    此致