This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS883:+5VOP上的最小负载

Guru**** 2510335 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVS883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604311/sn65hvs883-minimum-load-on-the-5vop

部件号:SN65HVS883

大家好,

下午好,快速询问SN65HVS883 -  Chok输出是否 由+5VOP 调节器驱动?

我的客户在Chok引脚上有负载,我们 有兴趣了解我们是否必须考虑+5VOP的最小负载/电流。

谢谢!

此致,

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    从SN65HVS883数据表的方框图来看,我不认为Chok直接由+5VOP调节器驱动。 Chok对我来说更像是内部比较器的输出,它实际上监控V24引脚。

    下面是图。 由于Chok与5VOP隔离,我认为Chok上的负载不会影响5VOP的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,范先生,

    我在结构图中也看到了这一点,但是看看规格-我看到Chok输出 大约为5V,而不是24V比较器输出。

    您能否确认Chok是独立的?

    也许还有另一个用于逻辑和5V 输出的内部5V调节器?

    此致,

    ~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    我现在看到您的担忧。 您是否会告诉我,客户的Chok线路将消耗多少电流?5VOP将消耗多少电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,范先生,

    此时,不能直接从5VOP获得任何负载,Chok上的负载可修改。

    此致,
    ~John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:  

    5VOP输出与 所有内部5V逻辑分离,简化 的结构图中对此进行了暗示。 如有其他需要,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,范先生,

    感谢您确认!

    此致,

    ~John