This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS141:LVDS输出引脚的电压

Guru**** 2654055 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600990/tmds141-voltage-of-lvds-output-pin

部件号:TMDS141

您好,

我们的客户对TMDS141有疑问。
我要为客户发布问题:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

我们已测量TX2,TX1,TX0,TXC,TX2n,TX1n,TX0n&TXCn TMDS141引脚的开路电压。
(VCC=3.3V,OE=High,Rxx=未连接,TXx引脚未与其它组件连接。)

任何TXx引脚的电压约为2.6V。

为什么会产生此电压?
它是否受到 ESD保护或寄生二极管的影响?

我通过查看图了解到"TMDS输出级"没有电压源
在数据表的等效输入和输出示意图中。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

提前感谢您的参与。

此致,
Takishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takishin,

    差分对的正负信号处的电压是否相同?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Moises,

    感谢您的回复。

    是的。 所有TXx针脚的电压相同。

    此致,
    Takishin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takishin,

    我正在查看此问题,当我有合适的数据时,我会再回来。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Moises,

    提前感谢您的合作。
    我期待您的回复。

    此致,
    Takishin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Moises,

    感谢您的合作。

    您能获得一些数据吗?


    此致,
    Takishin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takishin,

    您能否发布测试案例的示意图? 在实验室测试期间,我们看不到TX线路上的2.6V电压。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Moises,

    感谢您的回复。

    我想通过邮件将该示意图发送给您。
    请发送邮件至以下地址。

    takita@marubun.co.jp


    此致,
    Takishin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电子邮件已发送。

    此致,
    JMMN