This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:数据表DDC时钟/数据电阻器在接收器/源侧

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603861/hd3ss215-datasheet-ddc-clock-data-resistor-on-sink-source-side

部件号:HD3SS215

您好,

 HD3SS215IZQER的数据表说明:

9.2 .2.2 详细设计过程
HD3SS215设计为使用3.3 V电源供电。 高于绝对值中列出的级别
不应使用评级表。 如果使用较高电压的系统电源,则可以使用稳压器
降压至3.3 V。可使用去耦电容器来降低噪音并提高电源的完整性。
根据2.0 ,必须将5 V的上拉电阻器放在源侧DDC时钟和数据线上
标准。 应在源侧HPD线路上放置一个弱下拉电阻器。 这是为了确保来源
可以区分HPD断开连接或处于高电压水平的情况。 AUX_SEL和Dx_SEL
应根据应用和所需的多工设置控制销。

>我了解DDC时钟和数据的上拉电阻器需要与3V3一起放置在源侧。

>图 8显示 了DDC时钟的上拉电阻器和数据电阻器(位于具有5V电压的散热器侧)。

正确的应用是什么?

图8.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    在7.1 部分中,它显示DDC和HPD信号的绝对额定值为6V。 通常,HDMI源和接收器预期DDC线会被拉至5V,其中DisplayPort源和接收器预期DDC线参考电压为3.3V。 正确的参考电压将因应用而异。

    此致,
    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN,您好!

    感谢您的回答。 如果需要将DDC时钟和数据的上拉电阻器放在源侧或汇侧,这仍会保持打开状态?

    此致,
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    DDC上拉杆的位置取决于应用。 如果HD3SS215与一个源一起使用,并将其馈入两个汇接器连接器,则DDC上拉将位于源侧。 如果HD3SS215与两个源连接器的散热器一起使用,则DDC上拉电阻将位于散热器侧。

    此致,
    JMMN