This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:EXTMEM引脚

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604484/tusb2046b-extmem-pin

部件号:TUSB2046B

大家好

您是否介意询问TUSB2046B?

说明 “EXTMEM引脚启用或禁用可选EEPROM接口。 当EXTMEM引脚较高时,枚举期间显示的产品ID (PID)是通用USB集线器。'
因此,当我们不使用可选的EEPROM接口时  ,EXTMEM引脚是否应连接到High?
因为我们的客户不想使用外部EEPROM。
是否需要外部EEPROM?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Matsumoto-san:

    TUSB2046B不需要EEPROM。  如果客户不想使用EEPROM,则应将EXTMEM绑定为高。

    此致,

    JMMN