This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:垂直同步

Guru**** 2607435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604184/ds90ub964-q1-vsync

部件号:DS90UB964-Q1

尊敬的先生  

黄色:Vsync

蓝色:同步

绿色: CSI LAN0数据

964能否忽略Vsync下降边缘 信号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们收到了您的问题,一位应用工程师正在调查,然后我们才能回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我无法很好地理解"我是否可以通过964忽略Vsync下降边缘信号?" ",在您的情况下,Vsync下降似乎会启动视频数据传输。 您应注意FV/LV规格(以D/s为标准)

    此致,
    Steven