This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB934-Q1:关于FPD链路的传输距离

Guru**** 2457950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604071/ds90ub934-q1-about-the-transmit-distance-for-fpd-link

部件号:DS90UB934-Q1

尊敬的支持团队:

我们的FPD链路解决方案能否支持100 m 通信? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vera,
    目前,FPD链路的常规应用距离小于STP/Coax的20 m。 对于100 m 应用程序,您可以使用中继器解决方案。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    感谢回复!

    那么对于中继器解决方案,您是否有建议?  您是否指使用FPD链路+中继器? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于UB934,它不支持中继器模式。
    您可以尝试IVI解决方案,例如UB925/926,它们可以支持中继器应用程序。

    此致,
    Steven