This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:从哪里可以下载EEPROM更新工具?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603776/tusb4020bi-where-can-i-download-eeprom-update-tool

部件号:TUSB4020BI

我在TI网站上找不到下载工具。 第一次开机时,当EEPROM为空时,下载工具是否可以自动识别TUSB4020?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们可以通过电子邮件发送,您能否详细说明您的问题? 我不理解。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elias

    我正在使用TUSB4020BI作为USB集线器绘制示意图。 TUSB4020BI似乎无法连接到上游端口,直到配置完成,并且没有MCU或CPU来配置它。 所以我正在考虑使用EEPROM。

           Joel.Jimenez已 通过电子邮件向我发送了EEPROM程序工具的下载链接。

           感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果TUSB4020B启用了SMBUSz (SMBus模式),则在SMBus控制器配置集线器之前,它不会连接到上游端口。 如果未启用SMBUSz,则可以使用EEPROM或使用引脚配置(如果不需要EEPROM设置)来配置TUSB4020B。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JMMN:
    感谢您的回答