This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS32EL0421:如何使用"锁定"信号

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604096/ds32el0421-how-to-use-lock-signal

部件号:DS32EL0421

您好,

您会教我如何使用"锁定"信号吗?

我不太理解此信号的含义...

在哪种情况下,我们应该使用此信号??

感谢您的支持。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takumi:

    当此信号较高时,串行器将忽略TxIN[0:4]引脚上的传入并行数据。 我认为使用此信号的情况是 在链路检测过程中使用内置测试模式生成器(请参阅数据表第12页上的"远程感应")。 我希望这能帮助您理解。

    此致,
    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Suzaki-San,

    查找链路状态时,“锁定指示”输出表示序列化器和反序列化器建立链路。

    此致,
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,I.K. 桑,丹尼斯桑,

    非常感谢您的回复!

    我明白了。

    此致,