This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:IO扩展器I2C操作

Guru**** 2608115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601099/tca9539-io-expander-i2c-operation

部件号:TCA9539

团队,

虽然此发布的问题最初是在TIVA论坛上讨论的,但在I2C/TCA论坛上可能更好地提供:

欢迎您提出任何意见!


Ty,

CY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注:在TCA9xxx端,我们意识到从寄存器读取序列与写入寄存器序列有很大不同。 我们注意到读取顺序中的额外重复起始位和R/W位与写入顺序实际上是完全不同的。

    Ty,
    CY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    我同意线程中的评论,即扩展器可能没有为输出正确配置-您是否有机会详细了解这一点? 我想在深入研究代码之前仔细检查。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    暂时停止,因为我们目前正在与团队一起处理此问题。

    我预计很快就能解决这个问题。

    感谢您的跟进。  如果需要,我会再次联系。

    -Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    各位,

    事实证明,客户的IO-expander EVM本身存在硬件问题。 更换EVM后,它按预期工作。

    感谢大家的宝贵意见。 它有助于跟踪此情况。

    CY