This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25.49万-Q1:DM/P_In的使用

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2514A, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603188/tps254900-q1-usage-of-dm-p_in

部件号:TPS25.49万-Q1
主题中讨论的其他部件: TPS2514ATPS2549

您好,

TPS25.49万-Q1支持D+/-对电池短路保护。

但是TPS25.49万-Q1不支持除法器3。

如果  需要D+/-的除法器3和对蓄电池短路保护,是否可以进行以下连接?

换句话说,TPS25.49万-Q1的协商功能是否可以禁用?

在上述情况下,我假设TPS2514A协商便携式设备的充电模式。

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.您需要数据通信+电源 还是只需要电源为智能手机充电?

    2.如果您只需要电源,TPS25.49万 + TPS2514A是一个很好的解决方案,在SDP模式下配置TPS25.49万,并将TPS2514A连接到DP_OUT和DM_OUT,然后您将获得除法器3和对电池短路保护。

    3.如果您需要数据通信+电源。那么我们建议使用TPS2549,但您需要对电池保护IC进行一些额外的短路。

    4.您还可以使用TPS2549 + TPS25.49万来获得除法器3和对电池短路保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sun-San,您好!

    感谢您的支持。
    我只需要充电。

    我还有其他问题。

    >在SDP模式下配置TPS25.49万
    我认为在SDP模式中,TPS25.49万尝试通信,因此在握手过程中它与TPS2514A重叠。
    我的理解是否错误?

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这种情况如何?

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    无论在哪种模式下,设备始终尝试通信,而不是TPS25.49万。 在SDP模式中,D+和D-数据线直通TPS2514A,因此器件不再进行数据通信,只消耗电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sun-San,您好!

    感谢您的回答。
    我明白了。

    数据表中是否提到了这一点?
    我找不到...

    此致,
    Kuramcohi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,数据表中没有此类描述。我所说的全部基于我的真实测试结果。