This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH929-Q1:DS90Ux929的PCLK规范

Guru**** 2811035 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UH929-Q1, DS90UH940-Q1, DS90UH926Q-Q1, DS90UH928Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604367/ds90uh929-q1-pclk-specification-for-ds90ux929

部件号:DS90UH929-Q1
主题中讨论的其他部件: DS90UH940-Q1DS90UH926Q-Q1DS90UH928Q-Q1

您好,

我希望您确认对DS90Ux929的输入PCLK的限制。

根据数据表,有以下章节。

8.4 Tm2 FPD-链路III单链路操作

DS90UH929-Q1的单链路模式通过单个FPD链路III将视频传输至单个接收器。 单个
与DS90UH940-Q1/DS90UH948-配对时,链路模式支持高达96MHz的24位视频频率
问题1. 当工作频率低于85MHz时,此模式与DS90UH926Q-Q1/DS90UH928Q-Q1兼容。

从以上所述,我了解当用户使用Ux94x作为DES时,可以输入高达PCLK=96MHz的频率。

但是,我担心在这种情况下会有任何输入抖动限制。

我知道通用的Ux92x器件(925,6,7,8) 可以使用高达PCLK=85MHz的频率。 输入抖动规格在SER中定义为0.4UI。

但是,对于Ux929, 尽管最大 PCLK 是在 Ux 92.5927万 上定义的,但输入抖动规范 是宽松的(定义为 0.3UI (TMDS))。

所以,我 怀疑当用户使用高pclk频率时会有任何限制。 或者 ,只有Ux929 在设备中安装了抖动消除器吗?

您能否 澄清 一下,尽管Ux929的最大pclk比 其它92x(x=5,6,7,8)的最大pclk更  小,为什么只有Ux929的输入抖动比其它92x deivce更宽松?

提前感谢!

町田  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,您的理解是正确的。 DS90Ux929具有HDMI接口,必须支持TMDS时钟恢复,因此这与DS90Ux925/927不同,输入抖动容差稍高。