This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:USB断开连接检测

Guru**** 2955700 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604224/tusb3410-usb-disconnect-detection

部件号:TUSB3410

您好,

TUSB3410是否可以检测USB断开连接的情况?

我们的客户遇到了这样的问题:他们从电池为应用供电,并在外部MCU上初始化UART,TUSB3410在TX引脚高电平时通电。 它可防止系统进入省电模式,并且系统继续消耗电池。 因此,问题是如何检测USB是否断开?

此致,

Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ilya,

    请您详细说明您的系统是如何实施的吗?

    如果您想检测USB端口何时断开连接,您只需监控VBUS并检测何时断开连接,这意味着USB端口已断开连接。

    另一个选项是您可以通过VBUS为TUSB3410供电,而不是使用外部电源,因此每次断开USB连接时,TUSB3410都会断电。

    此致,Roberto