This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:关于登记打字和内部电路的问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105L, TLK105, TLK106, TLK106L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604064/dp83822i-question-bout-register-typo-and-internal-circuit

部件号:DP8.3822万I
主题中讨论的其他部件: DP8.3822万HDP8.3848万ITLK105LTLK105TLK106TLK106L

请告诉我以下关于DP8.3822万I (或DP8.3822万H)功能的两点。

①About数据表第65页,默认值描述为“10.1111万1 1111”和“0x5EE”,以下哪一项正确?

②Basically,DPxxxxx系列是否基于相同的内部电路?

例如,DP8.3822万I和DP838.6767万的100 Base-T内部块是否相同? (此外,ADC/DAC块等)

如果是,旧的以太物理层系列(DP8.3848万I)是否也是相同的流程?

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi:

    0x5EEh正确。 位字段不正确。 感谢您指出这一点。

    DP8.3822万和DP8.3867万是相同的过程,但没有相似的块。
    DP8.3822万引脚到引脚兼容TLK105,TLK105L,TLK106和TLK106L PHY,因此此器件是电流模式线路驱动器设计。
    DP8.3867万是电压模式设备。

    DP8.3848万是比DP8.3822万和DP8.3867万更旧的过程,这就是为什么DP8.3848万的电流高于其他两个设备的原因。

    此致,
    罗斯