This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:DP8.3822万I作为TLK105L的替换件

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105, TLK105L, TLK106, TLK106L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603747/dp83822i-dp83822i-as-a-replacement-for-tlk105l

部件号:DP8.3822万I
主题中讨论的其他部件:TLK105L,TLK105 TLK106TLK106L

您好,

我们计划采用基于AM57xx的行业以太网(EtherCAT或TI sorte协议)进行设计。 我已经研究过AM571x工业开发套件(EVM)的原理图。 令我惊讶的是,TI仍将TLK105L设计为IDK电路板。 在网站上,TLK105L不推荐用于新设计,而DP8.3822万I则推荐用于新设计。 TI是否为  具有 Sitara SOC和DP8.3822万I的idustrial以太网(如EtherCAT)提供了参考设计? 我知道"DP8.3822万I Hardware Rollover"(snla262)文档,但防弹参考设计有助于加快设计阶段。

另一个问题:用DP8.3822万I替换TLK105L会对"PRU-ICSS-EtherCAT Slave"软件产生什么影响?

我们高度赞赏与此主题相关的任何进一步信息,以及任何新的原理图甚至参考设计。

谢谢,此致,

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:

    DP8.3822万是TLK105,TLK105L,TLK106和TLK106L的直接替换件(硬件和软件)。 使用这些组件的任何设计都可以替换和使用DP8.3822万。 此外,还有一个使用DP8.3822万的新TIDA EtherCAT参考设计: www.ti.com/.../tida-0.0299万

    此致,
    罗斯