This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万CR:关于DP8.3867万CR的标准支持

Guru**** 2457950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603717/dp83867cr-about-standard-support-of-dp83867cr

部件号:DP8.3867万CR

我对这一基本问题感到抱歉。

请告诉我有关DP8.3867万CR的两个问题。


在数据表的第1页上,它表示DRV 8.3867万支持IEEE 1588时间戳。

支持的表达是什么?

数据表第28页介绍了“8.3 Tm2帧检测起始IEEE 1588时间戳”。
能够通过寄存器调整脉冲计时以支持IEEE 1588时间戳是否有意义?


我的客户问了我一个问题。
DRV 8.3867万是否支持IEEE 802.3az?

我的客户说。
"IEEE 802.3az是没有数据包时的省电标准。"

我在数据表中确认了IEEE802.3u和IEEE802.3z。
但“AZ”不在那里。

DRV 8.3867万是否没有AZ支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ozawa:

    DP8.3867万支持IEEE 1588 SFD。 接收或传输帧时,GPIO上会出现脉冲。
    此脉冲被馈送到处理器,这样当帧进入线路时,处理器可以有一个更精确的参考点。
    它不是1588时间戳。 它不会插入时间戳或调整时间戳。

    DP8.3867万不支持IEEE802.3az。 但DP8.3822万支持IEEE802.3az。

    此致,
    罗斯