This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:DS90UB953-Q1_2-Gbps模式下运行

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604199/ds90ub953-q1-ds90ub953-q1_running-in-the-2-gbps-mode

部件号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB960-Q1

您好...

我的客户正在测试DS90UB953-Q1 + DS90UB960-Q1的主板,但当DS90UB953-Q1仅在2-Gbps模式下运行时,视频输出中断。

下面是数据表中有关这种较低数据速率的说明。 (第13~14页,7.5 4高速数据输出信号)

"当设备以4-Gbps模式运行时,此交流耦合电容器为0.033 μF。 在较低的数据速率下,需要更大的耦合盖。"

以较低的数据速率耦合电容器的推荐值是多少?

请告诉我。

此致

Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    DS90UB953-Q1目前是预发布产品,因此请联系您当地的TI FAE/Sales以使其脱机。 如果您在联系当地销售/FAE时遇到困难,请告知我们。