This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211-Q1:TUSB211IRWBRQ1

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604180/tusb211-q1-tusb211irwbrq1

部件号:TUSB211-Q1
主题中讨论的其他部件:TUSB211

尊敬的先生/女士:


感谢您的支持。


我们在设计中使用TUSB211IRWBRQ1信号调节器IC,但在高速模式下VREG引脚#11没有提供1.8V电压(主机上运行的特殊高速程序)


当我们检查Eyepatterns时, Eyepattern在 两个PCB中保持相同,即安装在PCB#1中的TUSB211IRWBRQ1,以及没有TUSB211IRWBRQ1的PCB#2。


请注意,端口1-8和2-7已根据数据表要求短路。


Eyepatern检查的结果总是失败。


请确认:


如何检查PCB中TUSB211IRWBRQ1器件的这种光化操作。


2.如何解决VREG音量级别的问题,在我们的情况下,它始终为零,尽管 VCC =3.3V。

还随附了示意图,供您参考。

请检查并确认,请提供支持。

此致,


Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sanjay,

    请确认您的测试遵循TUSB211数据表第9页中所述的步骤。

    1.打开设备电源

    2.连接测试夹具

    3.启用主机传输test_packet

    4.执行范围合规软件

    确保激活TUSB211。 另请在插入USB HS设备时检查VREG和ENA_HS,并确认激活。

    Vreg仅在TUSB211检测到HS USB信号以节省电源时激活。

    此致

    Cevin