This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:关于“SPDIF_IN(45针脚)”和“ARC_OUT (44针脚)”的未使用针脚

Guru**** 2459720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603754/tmds181-about-unused-pins-of-spdif_in-45-pin-and-arc_out-44-pin

部件号:TMDS181

大家好,

 

我们的客户不使用“SPDIF_IN(45针脚)”和“ARC_OUT (44针脚)”。

然后,我知道他们可以打开未使用的针脚(无连接)。

我的理解是否正确?

 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kanemaru:

    ARC_OUT可保持未连接,SPDIF_In必须将~500K电阻器接地,以防止过大电流消耗。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-San,您好!

    感谢您的及时回复。

    我理解。 非常感谢。

    此致,

    Kanemaru