This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:关于DS90UB926-Q1 RE故障

Guru**** 2606805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604162/ds90ub926q-q1-about-ds90ub926-q1-re-fail

部件号:DS90UB926Q-Q1

尊敬的先生:

我知道926有PCLK的抖动功能吗? 以及如何使用?

由于我们发现PCLK的EMI RE故障。验证添加CAP 22nF并联PCLK引脚到接地可以改善RE故障,但在926中会丢失图像。

您是否可以向我建议其他解决方案? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    容英,

    1.过滤盖22nf太大,不建议用于此应用。具体的PCLK频率是多少?

    2.您可以尝试UB9Gat的SSCG功能,默认为禁用。您可以尝试通过寄存器0x2C进行配置。

    此致,

    Steven