This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:关于“SCL_CTL (15引脚)”和“SDA_CTL (16引脚)”的未使用引脚

Guru**** 2609165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603755/tmds181-about-unused-pins-of-scl_ctl-15-pin-and-sda_ctl-16-pin

部件号:TMDS181

大家好,

 

我们的客户不使用“SCL_CTL (15引脚)”和“SDA_CTL (16引脚)”,因为他们使用“引脚带模式(I2C_EN/PIN低)”。

然后,我知道他们可以打开未使用的针脚(无连接)。

我的理解是否正确?

 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kanemaru:

    是的,如果不使用这些引脚,可以保持未连接。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-San,您好!

    感谢您提供信息。

    我理解。 非常感谢。

    此致,

    Kanemaru