This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E:部件号确认

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601503/sn65c1168e-part-number-confirmation

部件号:SN65C1168E

您好, 我们的客户已指示我们使用部件号SN65C1168EPWG4。 此部件号似乎已被TI更改。 是否有人可以提供更改原因的详细信息?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼古拉斯,

    "G4"后缀是几年前用于表示某些"绿色"要求的,如RoHS合规性或无SB/BR。 此后,这些功能也已成为大多数设备的常规"非G4"变体(我不知道有任何例外),在这些情况下,"G4"部件号可能已停产。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Max。 我需要向客户验证此部件号是否使用与G4后缀部件相同的冲模,掩模和流程。 为了从TI获得某种形式的书面通信以提供此工程理由,我可以与谁交谈?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼古拉斯,

    很抱歉耽误您的时间-我以为上周我已回复,但我在该主题中没有看到我的消息。 请发送电子邮件至m (连字符) Robertson (at) ti (dot) com,向我提供您的信息,我们将与我们的质量部门合作,为您提供一封正式信函。

    最大