This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:用于高速数据转换器的JESD204B中继器/重新计时器

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR210, DS100BR410, DS125BR800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603820/ds110df410-jesd204b-repeater-retimer-for-high-speed-data-converters

部件号:DS110DF410
线程中讨论的其他部件:DS100BR210DS100BR410DS125BR800

尊敬的团队:

我的客户有一种设计,在这种设计中,FPGA和高速ADC可能在物理上彼此距离很远,甚至可能位于不同的主板上。

我们是否可以建议任何中继器/再计时器来支持我们的高速JESD204B ADC/DAC,每个通道的最高可达3或6GSPS?

此致,

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR,

    对于6 Gbps速率,我建议使用DS100BR410进行4通道实施。  我们还提供DS100BR210/111,用于2通道设计和设备,如带 8通道的DS125BR800。

    通常不需要再计时器。  建议的中继器将在6 Gbps速率的延迟方面提供轻微优势。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Lee