This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:Heo眼部打开

Guru**** 2609165 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603372/ds125df410-heo-eye-opening

部件号:DS125DF410

大家好,

根据数据表,DS125DF410的抖动容差大于0.6UI。

我们的客户使用EOM功能的大开眼界的结果仅为0.25UI,但是,设备保持锁定,没有错误。

问题1)。 您可以说,只要没有错误,即使有小HEO,设备也可以使用吗?

问题2)。 如果存在大量的低频抖动,眼睛宽度是否会变小,如0.2UI?

问题3)。 您是否认为这一结果是基于高频抖动的?

此致,

KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kawai,

    随着眼睛开口变小,抖动的特定类型和频率将决定是否可以无错误操作。

    A1:DF410可用于此应用程序,但我也建议进行一些研究以了解输入中存在的抖动类型。

    解答2:CDR应该跟踪低频(远低于CDR的带宽)。  由于眼部监视器使用CDR派生的时钟,我认为它不会出现在眼部监视器图中。

    解答3:抖动可能由较高频率的组件组成。  低频RJ和PJ由CDR过滤掉。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee-san,

    感谢您的支持。

    最好是找出其TX信号中包含的抖动类型。 请允许我在确认后再次与您讨论。

    此致,
    KAWAI