This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR401:该设备是否支持具有差分100欧姆信号的3G-SDI (SMPTE 425)?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DS64BR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603402/ds64br401-can-the-device-support-3g-sdi-smpte-425-with-differential-100-ohm-signal

部件号:DS64BR401

大家好,

我们的客户正在考虑在两个FPGA之间使用DS64BR410进行信号调节。

信号为SMPTE 425 (3G-SDI) 100欧姆差分信号。

DS64BR410是否支持此视频信号(包括病理模式)?

如果有任何限制,请告知我们。

另请告诉我们是否有更好的设备可用于此应用程序。

提前感谢。

此致,

KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kawai,

    DS64BR401可支持视频信号。  与SDI特定设备一样,它需要更高值的交流耦合电容器来处理模式。  我建议将这些电容器放置在靠近链路接收器侧的位置。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee-san,

    感谢您提供信息。
    我将要求客户使用4.7uF交流耦合盖来评估设备,以处理病理模式。

    此致,
    KAWAI