This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553D:反向电压

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601111/tps2553d-reverse-voltage

部件号:TPS2553D

您好,

在以下条件下:

VIN = 0V,输出电压= 5V

反向电压保护是否起作用?

此致,

弗拉迪斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vladislav,
    如果输出电压>输入电压高于135mV且此情况超过3MS,则故障断言。

    Michael Tan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael,感谢您的回复,

    但此IC的工作范围是2.7V至6.5V,如果输入电压= 0V,它是否工作正常?

    在这种情况下,它是否像二极管一样工作? (VIN = 0,输出电压= 5V)

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vladislav,
    如果Vin =0V,设备将检测UVLO并且无法工作。
    由于内部二极管是设计上删除的,因此当输入电压为0V时,您无需预热电流从输出电压到输入电压。

    Michael Tan