This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV1212A:解串器噪声余量

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603822/ds92lv1212a-deserializer-noise-margin

部件号:DS92LV1212A

您好,

我们的客户希望tRNM (解串器噪声余量)值介于16和40MHz之间。

如果可能,最好用显示频率与时间的图表来显示,

但是,只有特定频率的值(例如,28MHz)可以正常。

谢谢,此致,

Hiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sato-San,

    我们没有此类字符数据。 DS92LV1212A tRNM在16MHz时为900ps (最小值),1100ps (典型值),在40MHz时为450ps (最小值),730ps (典型值)。

    谢谢!
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dennis San,

    感谢您的快速回复,我理解。
    客户说其他竞争对手(ON,Maxim,...)也还没有此类数据。

    谢谢!
    Hiro