This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:UFP充电电流值

Guru**** 2457950 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603765/tusb320-ufp-charge-current-value

部件号:TUSB320
主题中讨论的其他部件: BQ2.4297万

我有一个UFP,它将仅用于从C型连接器获取电源,以便为电池充电并提供系统总线电压。 我不会通过连接枚举或发送数据。 我一直在查看TUSB320,以便与MCU通信可用的充电电流是多少,因此我可以告诉电池充电器最大电流消耗是多少。 对于如何根据TUSB320 I2C或GPIO寄存器准确判断所有情况下可用的电流大小,我有点困惑。 特别是,我不确定使用A型到C型适配器电缆连接USB 2.0 或各种墙壁适配器时会发生什么情况。

-如果TUSB320显示默认电流级别,则可能是500mA (USB 2.0 SDP)或900mA (USB 3.0 SDP)。 如何判断实际存在的是哪种电压,以便将充电器设置到正确的电平?

-是否在连接DCP时选择了1.5A设置? 有些DCP的评级较低,有些则较高。 如何将充电器设置为在不消耗太多电量的情况下消耗最大电量?

-许多DCPS是专有的,有电池充电器IC,可检测所有BC和常见专有变化,并自动适当调整电流。 例如,BQ2.4297万可以执行此操作。 是否可以将这些类型的设备之一与USB-C配合使用,而不是使用TUSB320? 如果是,我是否需要对CC线执行任何操作? 是否支持来自2.0 2.0 或DCP的到Type C连接? 是否支持本机C型电源(DFP或壁式适配器)?

谢谢!

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Camron您好!

       TUBS320检测DFP通告的电流,可以是USB默认值1.5A或3A。 对于USB默认值,900mA值仅用于超高速连接,因此如果您的设备未枚举,则USB默认值为500 mA。

       通告的值确定VBUS上的最大可用电流,从而确定其过电流条件,但实际值取决于端口负载。 您可以通过将VBUS交换机配置为1.5A或3A来限制端口,具体取决于通告的电流。

       对于Type-C应用,您需要两种设备:CC控制器(如TUSB320)和限制VBUS电流的电源开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Diego。 这就解决了我关于500/900缺省限制的问题。 我仍然不清楚使用A到C适配器电缆(例如带A型插座的交流适配器)与非C型电源连接时会发生什么情况。 我已经看到了输出额定值从1A到3A不等的情况。 当使用适配器电缆时,TUSB320是否始终以1.5A的值显示此配置? 它是否还检测到CDP端口,并将其报告为1.5A?

    谢谢!
    凸轮
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CAMRON,

    电池充电是一种不同的协议,它使用DP/DM线路来确定充电配置文件,它独立于Type-C TUSB320使用CC线路来确定电源配置文件,A型到C型适配器在CC引脚和VBUS之间具有电阻,此电阻器确定广告电流,对于USB默认值(56K),它可能是固定的。 但该值´s取决于电缆制造商。 在这种情况下,TUSB320将报告与电缆/适配器中检测到的电阻器相对应的电源配置文件。 另一方面,也可以将CC控制器和电池充电设备放在同一端口上,一个在连接到兼容的Type-C端口时处理电源协商,另一个则为传统端口(BC 1.2)启用电池充电。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢,Diego。 我不确定A-to C适配器电缆如何处理传统源的检测以及转换C型标准的功率能力。 听起来似乎它基本上不存在(即包括SDP/CDP/DCP在内的所有内容都在默认级别报告)。 能够同时支持传统和C将是非常好的,因此我可以同时使用TUSB320和类似BQ2.4297万的产品。 根据我从TUSB320中看到的内容,我们刚刚提出了一个关于如何控制BQ2.4297万的后续问题:

    -1.5A或3.0A广告:显示本机C型设备,因此将充电器超控至1.5 /3.0A。

    -默认通告:可能是指本机Type-C设备或传统/BC源。 是否有办法判断哪种情况? 我可以让充电器在自动模式下运行吗?这意味着,当连接本机C型电源时,它是否可以安全地将电源限制为500mA? 连接传统/BC源时,我假定D+/-行仍能正常通过A型到C型适配器工作。

    谢谢!
    凸轮
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CAMRON,

    如果您正在检查,Type-C检测应具有更高的优先级,将充电器超控至1.5A/3A。

    ´s正确,自动模式是USB默认设置的最佳选项,而且正确,D+/-行仍将通过Type-C适配器正常工作。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常棒,非常感谢Diego的快速帮助!