This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN332G:MilCAN和amp的互操作性;SAEJ1939

Guru**** 2459960 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN332G, TCAN1042-Q1, TCAN1051-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603752/tcan332g-interoperability-for-milcan-saej1939

部件号:TCAN332G
主题中讨论的其他部件: TCAN1051TCAN1042-Q1TCAN1051-Q1

您好,

我正在寻找能够支持MilCAN和SAEJ1939的CAN收发器。 它不需要是一个能够同时支持两种协议的IC。

TCAN332G是否支持其中任何一种?

谢谢你。

此致,

高威

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kah Wei:

    MilCAN是一种更高层协议,应用于ISO 1.1898万指定的标准CAN物理层之上。 同样,SAEJ1939基于ISO 1.1898万定义的物理层。 具体来说,J1939/11和J1939/15使用250 kbit/s的数据速率,而J1939/14使用500 kbit/s的数据速率 SAEJ1939目前需要使用传统的CAN数据帧,而不是CAN FD帧。

    TCAN332G在数据表中列为"与ISO 1.1898万-2兼容"。 它未完全符合ISO 1.1898万-2的电气规格的原因是TCAN332G是3.3V CAN收发器,ISO 1.1898万-2标准规格是为5V CAN收发器编写的。 尽管如此,TCAN332G的设计仍具有输出驱动器和输入接收器规格,使其能够与5V CAN总线互操作,并满足1.1898万-2的其他要求。

    TCAN332G支持高达5 MBit/s的数据速率,因此可以覆盖SAEJ1939所需的数据速率。 TCAN332G支持CAN FD,但也可与传统CAN数据帧配合使用。 TCAN332G应该具有MilCAN和SAEJ1939应用程序的互操作性。

    我们还提供完全符合ISO 1.1898万-2要求的5V CAN收发器,例如TCAN1042和TCAN1051系列设备,这些设备也适用于这些应用。

    此致,
    Richard Broughton
    收发器接口-应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对SAE J1939做了一点检查。 J1939/11要求12 V蓄电池系统的总线针脚上的最大电压为+/-16 V (24 V蓄电池系统为+/-32V)。 TCAN332G仅支持+/- 14V的CAN引脚上的绝对最大电压。 对于SAE J1939应用,您可能最好使用TCAN1042-Q1或TCAN1051-Q1系列,因为它们在总线引脚上具有更高的支架断开电压。

    此致,

    Richard