请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TCAN332G 主题中讨论的其他部件: TCAN1051, TCAN1042-Q1, TCAN1051-Q1
您好,
我正在寻找能够支持MilCAN和SAEJ1939的CAN收发器。 它不需要是一个能够同时支持两种协议的IC。
TCAN332G是否支持其中任何一种?
谢谢你。
此致,
高威
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在寻找能够支持MilCAN和SAEJ1939的CAN收发器。 它不需要是一个能够同时支持两种协议的IC。
TCAN332G是否支持其中任何一种?
谢谢你。
此致,
高威
我对SAE J1939做了一点检查。 J1939/11要求12 V蓄电池系统的总线针脚上的最大电压为+/-16 V (24 V蓄电池系统为+/-32V)。 TCAN332G仅支持+/- 14V的CAN引脚上的绝对最大电压。 对于SAE J1939应用,您可能最好使用TCAN1042-Q1或TCAN1051-Q1系列,因为它们在总线引脚上具有更高的支架断开电压。
此致,
Richard