This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:DS90UB954-Q1通过同轴电流和电压供电功能

Guru**** 2460370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603789/ds90ub954-q1-ds90ub954-q1-power-over-coax-current-and-voltage-capabilities

部件号:DS90UB954-Q1

您好,

这是来自ZF TRW Automotive的Sundar。

请 告诉我,在汽车行业中,DS90UB953/954设备应用中可通过同轴传输的最大电压。

目前,我们正在 将TI升压调节器用于脱电器侧的3V3至12V。 并通过PoC将12V传输至串行器,以满足其电源要求。 但是,我们希望 将电源从12V更改为15V,以减少电流。
因此,请告诉我与电流有关的最大PoC传输电压,以研究可能性。
此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,DS90UB953/954是预发布设备,现在让我们脱机处理您的问题。 请联系您当地的TI FAE,他们可以为您提供指导,或与TI应用联系人联系。