This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS882:此处有一些问题

Guru**** 2754415 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVS882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603704/sn65hvs882-some-questions-on-here

部件号:SN65HVS882

您好,先生:

很抱歉打扰你。

作为标题,  

1.我们是否有 数字输出解决方案可以对应882?

2. 882是否需要任何固件或驱动程序来控制?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shu-Cheng,  

    我捕获了SN65HVS882的典型应用图。 我不知道此图是否引起您的使用案例共鸣。 您是否会帮助我了解您的设计中的特定用例?

    您是否还能帮助我进一步了解您正在寻找的数字输出解决方案和固件? 您是否正在寻找一些电平换档或电流驱动器,以将SN65HVS882连接到系统中的微控制器?