This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB41BA3B-EP:TSB41BA3B 1.8V和3.3V电流Mx。

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TSB41BA3D, TSB41BA3B-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/602665/tsb41ba3b-ep-tsb41ba3b-1-8v-and-3-3v-current-mx

部件号:TSB41BA3B-EP
主题中讨论的其他部件:TSB41BA3B,TSB41BA3D

1)当使用外部1.8V电压而不是内部产生的电压时,TSB41BA3B或TSB41BA3B-EP 1.8V的最大输入电流是多少?

2) TSB41BA3B或TSB41BA3B-EP PHY的3.3V超温时的最大电流是多少? 注意数据表仅给出房间的典型值

温度。  类似部件TSB41BA3D的数据表提供了仅室温下的典型和最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    William,我会研究一下,看看我是否能找到一些值。
    此致,
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    William,
    我能够找到EP设备发布时的一些原始表征数据。
    遗憾的是,此数据不是特征参数数据集的一部分。
    我确信您知道这些设备是NRND状态(不建议用于新设计)。
    此致,
    涉水