This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:同步转发

Guru**** 2609735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603572/ds90ub964-q1-synchronized-forwarding

部件号:DS90UB964-Q1

尊敬的先生  

我看到964有3种同步转发模式可供选择  

我能知道每种模式有什么好处吗??

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai,
    要使用同步模式,请注意:
    •到达输入端口的视频应在大约1个视频线路周期内同步
    •所有启用的端口都应具有有效的同步视频
    •每个端口必须具有相同的视频参数,包括视频线路的数量和大小,是否存在
    同步数据包等
    关于三种同步模式之间的比较,实际上它更多地取决于处理器的MIPI接口。 请参阅d/s的功能说明(第34/35页),基本同步转发可以具有相同或差异。 VC ID。 如果处理器不支持多个VC,则应选择线路交错转发模式以支持4路摄像机输入的相同VC。

    对于您的情况,如果4台摄像机没有很好地同步,并且处理器可以根据VC和DT字段正确解码各种视频流,您可以使用尽力的循环CSI-2转发。

    此致,
    Steven