This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:线路消隐

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603570/ds90ub964-q1-line-blanking

部件号:DS90UB964-Q1

尊敬的先生  

我们将964用于4台摄像机的线路交错转发,CPU的帧缓冲区将溢出  

1.如果  我们使用964作为线路交错格式,我知道线路消隐时间是由摄像机端还是964端决定的吗?

2.如果由964面决定,我可以知道如何修改吗?

3.如果无法修改行消隐时间,我该如何解决这个问题?? (使用中断??)

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai,
    1.如果我们使用964作为线路交错格式,我知道线路消隐时间是由摄像机端还是964端决定的吗?
    A.按964。
    2.如果由964面决定,我可以知道如何修改吗?
    a.无法更改。时间取决于MIPI信道速率和视频速率,格式遵循mipi 2.0 规范。
    3.如果无法修改行消隐时间,我该如何解决这个问题?? (使用中断??)
    答:请参阅d/s中的第18页,空白可能与基于mipi定时间隔的LPS匹配,因此连接的处理器应该可以检测到LPS并只需放下图像数据,如果mipi信道速率正确,则空白计时无关紧要。

    此致,
    Steven